This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24770:功能查询

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24770, TPS24772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653136/tps24770-function-inquiry

器件型号:TPS24770
主题中讨论的其他器件: TPS24772

您好、先生、

请允许我为您提供以下有关 TPS24770功能问题的帮助:

 TPS24770静态电流是多少?

2.为什么对于 LATCH 版本、TPS24770会重试一次? (与快速锁存器版本比较)

感谢您的善意帮助!

此致、

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱德华

    数据表 EC 表中针对每个引脚指定了工作电流。
    2.您可以选择3个不同的选项(Pn)。 有关差异、请参阅 DS 中的图14。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢你的帮助。

    对于问题1、我们需要的是 EN 期间的 TPS24770待机电流(静态电流)较低。

    请您向我们分享此信息吗?

    对于问题2、我们需要了解的是为什么 TPS24771-Latch 需要重试一次? 为什么不只关闭、再也不会重试(如快速锁存)?

    谢谢你。

    此致、

    陈爱德华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱德华

    1) 1)未表征 Iq en low (Iq en 低电平)。 默认情况下、使用 DS EC 表中的 en HIGH 限值。

    2) 2)使用 TPS24772。

    Brian