This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:从负15V 生成负5V 电压

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653274/tps82150-generating-a-negative-5v-from-negative-15v

器件型号:TPS82150

我计划使用两个 TPS82150器件从+/-15V 生成+/-5V 电压、并一直在寻找一份应用手册、以从负15V 电源轨生成负5V 电压。

我在图30中看到了反相电源原理图示例、但这对我不起作用、因为+15V 至-5V 超出了最大电源电压、我更喜欢使用-15V 电源轨。

我只是想知道我是否缺少一个简单的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giles、

    您是否有+/-15V 输入并且需要+/-5V 输出? 您需要多少电流?

    通常情况下、客户需要+15V 至+5V 的电压。 5V 负电源轨可能采用不同的方式、具体取决于所需的电流大小。

    此常见问题解答介绍了如何连接任何降压转换器、以便从-15V 电压生成-5V 电压: e2e.ti.com/.../2494.tps62110-as-negative-to-negative-buck

    或者、此参考设计可从+5V 生成-5V 电压: www.ti.com/.../tida-01457
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的回复。

    如您所建议、我最终使用 TPS82150SIL 和数据表中的应用手册从+5生成-5V 电压。

    此致

    Giles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 很高兴它能为您服务。