This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:Dears,当我测试 TLV62569时,设置 Vin=5V,Vout=1.2V/1.5V/3.3V。 有一个200us 电压阶跃,如果有任何错误,请帮助检查,非常感谢!下面的 sch 和测试图片。

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667024/tlv62569-dears-when-i-test-the-tlv62569-set-the-vin-5v-vout-1-2v-1-5v-3-3v-there-is-a-200us-voltage-step-plesae-help-to-check-if-there-are-any-error-many-thanks-the-sch-and-test-picture-as-below

器件型号:TLV62569

,μ s 当我测试 TLV62569时,设置 Vin=5V,Vout=1.2V/1.5V/3.3V。 有一个200us 电压阶跃,如果有任何错误,请帮助检查,非常感谢!下面的 sch 和测试图片。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    很高兴为您提供支持!

    在我看来、您的启动过程中似乎没有问题、尤其是在没有负载的情况下运行时。 您能否确认此假设?