This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:迫切需要有关 USB 挂起的建议

Guru**** 2609235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653811/bq24295-urgent-need-for-advice-on-usb-suspend

器件型号:BQ24295

您好!

我的客户请求我们的帮助以支持 USB 挂起、这样产品将不会消耗超过2.5mA 的 VBUS 电流。
我们希望 MCU 可以帮助通过 SW 将充电器置于适合的状态、以实现此目的、但我需要 BU 的专业知识。

-请通过 TI 电子邮件离线联系我:Aman、Magnus

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    我给你发了一条消息。  

    通常、如果启用充电器的高阻态模式、则从 VBUS 拉出的电流最小。 这将禁用偏置电路并停止内部降压转换器。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joel。
    我已经转发了您的建议,听起来是正确的解决方案:-)

    /B.r Magnus