This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:用于电感负载的输出肖特基二极管

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665967/lm5064-output-shottky-diode-for-inductive-load

器件型号:LM5064
主题中讨论的其他器件: LM5067

LM5064输出肖特基二极管是否放置在保护哪个引脚上?

它是否用于保护 Vcc 负电压? 如果是、我认为应该将其放置在 VCC 和 VEE 之间。

我想知道受保护的引脚和保护情况。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei、

    TVS 可保护 Vcc 引脚免受强制正瞬态的影响。  肖特基可保护 OUT 引脚免受过多负瞬态的影响。  这在故障条件下会快速关断 FET、从而对线路电感产生 di_dt 影响、从而导致 Vin 上升到非常高的电平、输出变为非常负的电压。  两个器件都需要钳制整个短路电流-由于~ 1usec 延迟(去毛刺脉冲)、该电流将高于 CB 设定点。  线路中的电感主要决定了能量(尖峰的持续时间)、但也决定了较小的振幅。  因此、请使用非常大的钳位 TVS 和在短路电流下具有极低 Vf 的良好肖特基二极管。  有关良好的示例和放置方式、请参阅 LM5064。

    Brian

    e2e.ti.com/.../Input-TVS-Output-Schottlky.pdfe2e.ti.com/.../0207.Voltage-transient-protection-for-HS-due-to-di_5F00_dt-CB-event.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    感谢您的回答。
    我可以了解关于正热插拔的 OUT 引脚负电压。 但是、LM5064是负热插拔。 则该电路不同于正热插拔电路。
    负电压是否出现在负热插拔电路上?

    我认为 OUT 引脚具有用于浪涌事件保护的 VEE 的散射二极管。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、


    数据表描述是否正确?
    我认为这是一个错误的描述。 我在 LM5067数据表 P.26中找到了我可以理解的注释。
    有以下评论:

    '添加二极管可防止可能对 LM5067造成的损坏、因为 OUT 引脚将在关断时由电感性负载置于接地上方。'

    因此、我认为需要使用输出散列基来保护正过压。

    你对我的想法有什么看法?

    此致、
    Kohei Sasaki