This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28950-Q1:器件需要一些时间来提供输出脉冲

Guru**** 2606065 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653812/tina-spice-ucc28950-q1-part-is-taking-time-to-give-output-pulses

器件型号:UCC28950-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28950

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好 TI

我正在 TINA TI 中模拟 UCC28950。 但是、我将在输出中获得延迟。 我想知道原因。 我要附加波形和仿真 file.Thankse2e.ti.com/.../UCC28950_5F00_example.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好普拉什特、

    请将基准引脚上1uF 电容器上的初始电压更改为5V。 然后、输出以更短的延时时间开始。

    此致

    Peter