This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:有关补偿电路中电路审阅和电容器容量的查询。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667073/tps65261-1-inquiry-of-circuit-review-and-capacitor-capacity-in-compensation-circuit

器件型号:TPS65261-1

你(们)好。

我的客户使用 TPS65261-1设计电源。

他设计了12V 输入电路和5V 输入电路。

他想验证电路。

他想推荐补偿电路中的电容器容量。

我希望分享客户的原理图、但这是保密的。

因此、当负责人确定时、我将通过电子邮件发送。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles

    您可以向我发送邮件以供审核。
    我的邮件:
    zhao-ma@ti.com