This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:为镍氢或锂离子电池充电

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653754/bq25703a-charging-nimh-or-li-ion-batteries

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ24297

您好!

在我的新系统中、我必须提供一种方法来为锂离子或镍氢电池充电(在大多数情况下、镍氢电池是首选)、同时尽可能减少或减少 MCU 干预。

在旧版本中、我使用了带锂离子电池的 BQ24297、一切正常。 现在我想我可以使用 BQ25703A、但数据表中从未提到过镍氢电池(标题除外...)、因此我不确定在任何情况下如何使用该器件。

此外、BQ25703A 没有 D+和 D-输入、因此我无法确定如何与主机(PC 或电池充电器)协商。 BQ24297还支持电池充电规范。 我在 BQ25703A 中看不到它。

如何解决?

是否有办法向 BQ25703A 添加 BQ24297的特性、或者 BQ24297是否也可以安全地用于为镍氢电池充电?

提前感谢您的帮助。

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25703A 是主机控制从充电器。 因此、主机可以使用它为镍氢电池充电。 是的。 bq25703A 没有 D+和 D-功能。

    对于镍氢电池、bq25703A 和 bq24297都需要主机控制器来监控电池并发送充电命令。 bq25703A 和 bq24297仅遵循命令为输出提供电流和电压。