This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:LMR14030问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666193/lmr14030-lmr14030-issue

器件型号:LMR14030
主题中讨论的其他器件: TPS560430

您好;

请帮助检查 LMR14030问题。

项目:超声波燃气表

LMR14030SDDAR 干扰了超声波采集数据。
3.打开电源后,它将干扰超声波数据部件,导致上载数据错误。
4.如果我们使用外部 MIC29302测试,将不会发现干扰。
燃气表通常上传数据、电流通常低于200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请上传您的原理图。 您的频率是多少? 当负载为200mA 时 、IC 将在 Eco-mode 下工作、频率将降低、这可能会干扰您的更新数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,

    请检查附件中的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入电容器是什么? 请添加 20uF 输入电容器。 陶瓷电容器正常。

    R34有什么用途?  如果可以,请将其删除。

    将 C26更改为4.7nF、降低启动速率以降低干扰

    将 L1更改为3uH、Cout 更改为180uF (ESR=11m Ω)、以使环路稳定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    V3.3的最大负载电流是多少? 如果低于600mA、请试用 TPS560430、它更易于使用、并且在轻负载时具有固定开关频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    如果您对此线程没有更多查询、则会将其设置为已解决。