This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:关于高输入电压条件下的升压模式

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667054/tps61291-about-boost-mode-on-high-vin-condition

器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件: TPS61220

请告诉我以下有关 TPS61291操作的两点:

【条件】

・Vout:3.3V

・EN/BYP 引脚:保持高电平输入(升压模式)

・当输入电压为3.3V~3.78V 时、输出电压会产生大纹波。 (Vout 波形附在下方)

・当输入电压大于3.8V 时、输出电压纹波消失。

【问题】

在输入电压≧输出电压和升压模式设置条件下、①What TPS61291运行?

我想知道 Vin 上出现大纹波的原因:3.3V~3.78V。  

②When Vin>3.8V、我认为 TPS61291更改了旁路模式、它是对的吗?

如果正确、 是否有这些操作的信息?

此致、

Satoshi