This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:施加12V 电压时出现异常死机

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653486/tps63061-strange-death-when-applying-12v

器件型号:TPS63061

你好! 我们将此芯片用于电池供电的应用。 该器件具有两个选项、即输入端的4节 AA 电池或8节 AA 电池。 我们生产的这些器件数量相对较少、所有器件都在内部进行了功能测试、然后通过航空邮件发送给客户。 当客户使用4节电池时、一切都很好、但是当他们使用8节电池时、设备会损坏。 检查结果表明、只有 TPS63061出现故障。 目视检查没有发现任何东西、设备看起来没有烧坏、没有短路-输入没有、输出没有。  

遗憾的是、尽管芯片过载尝试(输入过压、输出短路等)、我们仍然无法在内部重现故障。 我们现在确实处于黑暗中。 此外、我们无法使用 X 射线机来检查芯片的内部...

我们非常感谢您的任何帮助或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否检查 L1或 L2是否对地短路或器件内部的 VIN 短路?
    您可以共享布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、L1或 L2未在任何位置短接。 我从 L1或 L2获取 Aprox 2.8 Mohm 到 GND、甚至更高到 Vin。

    有问题的设计就是这一个(在路由此设计时不会太小心、因为当时没有问题):

    我们现在已经重新设计了布局、但尚未在现场进行测试:

    两种设计上的蓝色层都是连续的底部 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grega、

    感谢您分享布局。 实际上,第一个布局的接地连接非常差(我注意到 AGND 引脚未直接连接到 PowerePAD,这一点很重要)。

    第二个布局看起来要好得多。 我建议在器件下添加一些通孔(如图9中的 TPS63060EVM 用户指南所示)
    我还建议在输入和输出电容器的接地连接上增加一些过孔、并对 VIN 和 VOUT 信号使用多边形平面、而不是走线。