This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5019:关于自举电容器

Guru**** 2556610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666604/lm5019-about-bootstrap-capacitor

器件型号:LM5019

你(们)好。

我的客户希望将 LM5019的自举电容器应用到470pF。

当自举电容的施加电压低于10nF 时,是否会出现此问题?

系统条件为54V 输入电压和3.3V 输出电压。

目前、他没有电容器10nF/100V。

因此、他希望使用470pF/100V。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我建议使用10nF。 问题是、如果 Cboot 电容器太小、Cboot 可能会过早地放电、从而达到 BOOT UVLO、从而在满足编程的 TON 之前关闭高侧 FET。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!