This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:输出上的 TPS61220纹波

Guru**** 2605165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653153/tps61220-tps61220-ripple-on-the-output

器件型号:TPS61220

新年快乐!

请帮帮我  

我使用 TPS61220、输出上的纹波大约为200mV、请参阅示波图"C31"。   200mV 的电压。

请参阅我的电路和 PCB  

TIA

此致

e2e.ti.com/.../0726.Modul_5F00_HK206.pdfe2e.ti.com/.../Circuit.docxe2e.ti.com/.../Modul_5F00_HK206.pdf

Vladimir Naumenkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助检查问题是否在另一个电路板中也发生。 如果是
    尝试将 C30移至靠近 IC 的位置。 该电容器的位置和布线可能会导致此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀、谢谢

    我看了 PCB 的图片、看到 DA7的接触点1 连接到电路板底层的 L10 -我展示的黑线是否值得连接? 请参阅附加"PCI"。  只能在1月8日查看。

    TIA

    此致

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.bye2e.ti.com/.../3034.PCB.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为引脚1 (VIN)不是根本原因。

    我发现电路板图像与您共享的 PCB 不匹配。 IC 和 C30之间的距离在电路板图像中较长。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀、谢谢

    电路板图像可能 在尺寸方面与 PCB 不匹配。 但实际上、这是相同的 PCB。  

    最后 、我将 TPS71533 置于 DA7之后- TPS71533 输出端没有脉动。   TPS71533 可以抑制脉动、这一点很有意思、通常情况下、线性稳定器不会按这么高的频率!   负载电流为10mA。

    此致

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴知道该问题不会影响您的系统。
    正如我提到过的、如果您需要解决问题、请尝试移动 C30以关闭 IC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀、谢谢

    我一定会在1月8日尝试执行该操作。

    此致

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by