This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5019:IIN 工作电流(最大值)

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665264/lm5019-iin-operating-current-max

器件型号:LM5019

您好的支持团队。

请向我提供有关 Iin 工作电流(非开关)的最大值的信息。

此致。

千兆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    让我检查一下是否有可用数据、因为数据表仅提供1.75mA 的典型值。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Higa、

    在大样本尺寸(以千为单位)下、测得的最大工作电流为~2.2mA。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Baba-San

    很抱歉我迟到了。

    感谢您的信息。
    这是我需要的信息。

    此致。

    千兆