This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-1Q1:高温下的 Rdson 值

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-1Q1, TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653730/tps65263-1q1-rdson-value-at-high-temp

器件型号:TPS65263-1Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65261

我们的客户希望了解 高温条件下的 Rdson 值(70 °C 和85°C)。

如果您有 Graph (Rdson vs temp)或 Value、请将其发送给我们。  

RDSON_HS1

RDSON_LS1

RDSON_HS2

RDSON_LS2

RDSON_HS3

RDSON_LS3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉
    到目前为止、没有可支持70/80度以下 RDSON 数据。
    TPS65261与 TPS65263-1Q1使用相同的功率级(MOSET)。 您可以使用 TPS65261 WEBENCH 获取您关心的仿真结果。
    您可以通过电子邮件与我联系、了解更多详细说明。
    jason.wang@ti.com