This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:用于高电压输入?

Guru**** 2552510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP20127, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653669/ucc2897a-use-with-high-voltage-input

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: PMP20127LM5022

我想在输入电压可能远高于最大110V 的情况下使用此控制 器。VIN 引脚似乎是唯一可能受高输入电压影响的东西。  如果我在外部钳制 VIN、使其不超过110V、我可以使用具有更高输入电压的此控制器吗?

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerrit、

    感谢您关注 UCC2897A。 UCC2897A 上 VIN 引脚的建议最大电压为110V、绝对最大额定值为120V。 如果您可以 在外部钳制 Vin、是的、您可以将此器件用于您的应用。

    您可以使用连接到基极的齐纳二极管来执行发射极跟随器。 PMP20127中有一个相关示例:

    PMP20127的输入电压高达125V。 LM5022反激式控制器具有一个内部60V 启动稳压器。 齐纳二极管的击穿电压限制了 VIN 引脚上的最大电压。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美,Ben! 非常感谢。

    Gerrit