This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:压降时的静态电流

Guru**** 2575975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653628/lm5166-quiescent-current-in-dropout

器件型号:LM5166

我的设计接受10V - 24V 的输入、并且必须在0至300mA 的负载范围内将输出限制为12V 标称值。这是 一种低功耗应用、因此静态电流很重要。  我可以从数据表中得知器件静态电流将处于稳压状态、但我无法 确定在 PFM 模式下、在100%占空比下、压降下的电流消耗是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    在压降模式下、FB 引脚为低电平、该部件将处于激活状态。 有关 PFM 中的有效 IQ 规格、请参阅数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David。 我恐怕这将是答案。