This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:tlv61220

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661139/tlv61220-tlv61220

器件型号:TLV61220

您好!

我 正在寻找数据表中提到的静态电流测试程序。

静态电流 Vin:我将设置 Iout =0mA,VEN=Vin=1.2,Vout=3.3V (使用反馈电阻器配置),我将测量输入电流。请告诉我此过程是正确的,否则请给我指导。

静态电流 Vout:我将设置 Iout =0mA,VEN=Vin=1.2,Vout=3.3V (使用反馈电阻器配置),并且我将测量输出电流。 由于 Iout 设置为0mA、  因此输出端不会出现电流。 那么、该静态电流意味着什么? 请指导我。

此致

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shankar
    IQ 从根本上来自两个输入:VIN 和 Vout。 因此有两个规格。
    您可以在 Vin 中添加一个电源、在 Vout 中添加另一个电源、以测试 Vin 电流和 Vout 电流。
    另外、您需要保证没有软件。
    您可以参考本文。
    www.ti.com/.../slyt412.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我了解 IQ 从根本上来自两个输入:VIN 和 Vout 来自共享文档。

    Vin 的 IQ 规格应在输入引脚处测量、而 Vout 的 IQ 规格应在输出引脚处测量。 您能确认这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 你是对的。