This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:Fusion Power Designer 离线模式问题

Guru**** 2605165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653436/ucd3138-fusion-power-designer-offline-mode-problem

器件型号:UCD3138

当我使用电源设计器离线模式进行半桥 LLC 环路补偿仿真时、我发现 原理图中未显示一些参数。

什么是 R0、它是指负载电阻器值吗?

2. R1、R2和 C2是指反馈环路中的分压器和去耦电容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 R0是负载电阻值、如何在无负载时仿真环路增益? 当我在空载条件下将 R0调整为非常大的值时、会出现错误。此外、当我调整 R0时、Vout 也会改变、原因是什么?