This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5002:WEBENCH 是否支持负输入/正输出转换器?

Guru**** 2609245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653380/webench-tools-lm5002-will-webench-support-negative-input-positive-output-converters

器件型号:LM5002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我已选择 LM5002进行电信电源转换设计。  输入为-8V 至-48V、输出为+5.0V、100mA。  我使用电流镜电路向 LM5002提供电压反馈信号。  我尝试使用 WEBENCH 提供一个可以与自己交叉检查的设计。  我输入的输入参数不正确、或者 WEBENCH 工具不会执行这种类型的设计。  如果其他人成功地将 WEBENCH 用于负输入/正输出转换器、我想听听您是如何成功的。

谢谢、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    LM5002 Webench 模型不支持负输入和正输出设计。 您可以下载 LM5002 TINA 模型并使用 TINA 对其进行仿真。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    感谢您的回复。  我怀疑 WEBENCH 缺少所描述的功能。

    弗兰克