This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541-G1:从 bq27541-V200更新到 bq27541-G1

Guru**** 2605175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653390/bq27541-g1-updating-from-bq27541-v200-to-bq27541-g1

器件型号:bq27541-G1
主题中讨论的其他器件:bq27541-V200、BQSTUDIO

我的理解是、bq27541-V200可以更新为 bq27541-G1。   我对此流程有3个问题。  

1) 1)是否还可以将 V200的 DFI 文件重新用于 G1的文件?  

2) 2)这也可以使用 BQSTUDIO 来完成吗?  需要对程序进行哪些更改?  

有一个描述该过程的较旧文档:  

  

3) 3)您是否还对在我们将 DFI 迁移/更新到新的 G1芯片后如何验证电量监测计功能有任何建议?

谢谢、  

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    1.不 它们是不同的固件版本、因此无法实现。

    2.是的、虽然 bqstudio 不会自动检测 V200、但如果 V200较旧、您可以从列表中选择 G1、然后转到编程以对 G1固件进行编程。

    3. Bqstudio 将能够在启动时自动检测监测计。

    谢谢

    Onyx