This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:是否需要 Amon 引脚来启用电源轨?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653387/ucd90320-is-amon-pin-required-to-enable-a-power-rail

器件型号:UCD90320

大家好、

我正在与客户合作、他们对 UCD90320有一个实施问题:

"如果我想在不添加 Amon 引脚的情况下使用 EN 引脚启用电源轨、这是可以的吗?

 

 

有时,我会看到我不使用 Amon 引脚的导轨上的“配置文件数=1”,并且 Fusion 软件出现错误。 您以前是否曾遇到过此问题?"

数据表似乎表明、Amon 引脚不是必需的、但我想检查并澄清客户面临的错误。

 

感谢您的提前帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您只能使用 EN 引脚分配电源轨。 但这种电压轨不支持系统配置、因为它没有监控功能。

    此致

    Yihe