Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS92692, TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 主题中讨论的其他器件:LM3429、 TPS92691
我有兴趣将 TPS92692用作降压转换器。 我知道 LM3429包含一个低侧降压转换器作为典型应用的示例。 我是否有任何原因无法使用此拓扑?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Paul、
我相信可以、您可以像 TPS92691数据表中所示的降压配置那样直接连接它。 但是、如果您需要断开 FET、则可能需要进行高侧感应、因为它以 CSP 为基准。 如果您愿意、我可以再次检查。
但实际上、除非您需要692的某些特定功能、否则通常会有更好的专用降压转换器选项。 如果您想让我知道您需要哪些规格(VIN 范围、LED 堆栈电压/电流、模拟/PWM 调光等) 我可以为您提供一些建议。 谢谢。
此致、
克林特