This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3600:TPS3600以解决 MAX793问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653400/tps3600-tps3600-to-repalce-max793-issue

器件型号:TPS3600

我说服客户使用 TPS3600D33 代替 MAX793。  原理图显示为低带阻。

但是 当 V330关闭电源时,TPS3600切换到 电池(CR2450), 客户发现 电池将耗尽  

大约两天。   虽然 MAX793没有此问题,但电池可以运行数 周。

您能否帮助检查此原理图是否有任何问题?  谢谢。

注: 1.   R419  为 NC

      2.  引脚6/7/8/9 未使用

      3 、引脚 12通过一根跳线连接、但跳线_1 和跳线_2 未连接。  

         换句话说 、引脚12悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qiang Xiang、

    我 有3条意见可以提供帮助。

    1:TPS3600具有 I_BATTERY、这是在 Vbattery 上运行时的电源电流0.1uA、而 MAX793具有1uA 的 I_BATTERY。 这意味着、如果配置正确、TPS3600在同一电池上运行时的使用寿命将比 MAX793长大约10倍。

    #2:在 TPS3600的数据表中、/MR 引脚没有任何电容器或电阻器连接到该引脚、如上图所示。 /MR 引脚在内部上拉至 Vout、因此无需使用外部上拉电阻器或电容器、因为这会浪费额外的电流。 请参阅数据表第4页的方框图、了解/MR 引脚如何在内部连接。 要查看正确的/MR 配置、请参阅第1页上的典型工作电路。

    #3:在第9页的数据表中、它提到可以节省电流(这意味着电池寿命更长) 如果看门狗输入在大部分看门狗周期内为低电平、然后在看门狗超时周期的7/8内将其从"低电平"升至"高电平"、然后再恢复"低电平"一次、以复位看门狗计时器。 在上面的原理图中、WDI 悬空、我认为这不是驱动 WDI 引脚的最佳方法。 请记住在看门狗周期的7/8时间内保持看门狗输入(WDI)为低电平、然后快速地将高电平变为低电平。 这是确保最小电流消耗的正确看门狗操作。

    借助这3条评论、我相信客户使用 TPS3600做出了正确的决定。 请尝试解决注释#2和#3以延长电池寿命。 如果您有任何其他问题或需要其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael