This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请建议使用 PMIC 或更好的电源模块实现更好的电源架构

Guru**** 2815305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, LM26480, TPS65262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653222/please-suggest-better-power-architecture-using-pmic-or-better-power-modules

主题中讨论的其他器件:TPS65023LM26480TPS65262

e2e.ti.com/.../Power-architeutre.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asarudeen、

    此电源树模糊、我无法清楚地读取所有数字。
    您能否将方框图重新保存为更高的分辨率? JPEG 或 PNG 可能比 PDF 更好。

    这似乎是一个工业应用。 是这样吗?
    正在为哪种类型的 FPGA 供电? Xilinx? 其他?

    是否还有需要由 PMU 供电的处理器? 我没有看到任何具体指示处理器的标签。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asarudeen、

    如果没有有关申请的更多资料,我很难提出一个完美的建议。

    TPS65023和 LM26480都是具有外部电阻分压器的灵活 PMIC。 这两种产品的某种组合将满足您的大部分要求并整合您的设计。

    您将需要一个"Pre-regulator (预稳压器)"、其电压范围为24V->3.3V、用于"数字功能"、您还需要24V->6V 的电压、用于"射频功能"。

    如果"RF Functions"块必须在9V 电压下运行、那么您可能需要查看 TPS65262。