This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:申请原理图审阅

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666168/tps25944a-request-schematic-review

器件型号:TPS25944A

您好!

请告诉我以下原理图中是否存在任何潜在问题。

OVLO/OVP:4.6V~5.7V

2.电流限制:2.1a

e2e.ti.com/.../TPS25944A_5F00_SCH_5F00_REV01_5F00_20180221C.PDF

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    感谢您的联系! 下面是原理图上的输入。
    OVLO/OVP 配置正确。
    DMODE 引脚1应连接到 GND。
    要将电流限制设置为2.1A、请选择 R44和 R56值为42.3k Ω
    是否需要输入反极性保护? 如果否- D6、则可以移除 D9。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的评论。

    我认为 TI 主页的设计计算工具与计算略有不同。

    e2e.ti.com/.../TPS2594x_2D00_Calculation-Sheet-V1p0_5F00_PM550_2D00_SEC_5F00_1.xlsx

    OVLO/OVP 配置正确。

    ->我已应用 EVM 板值、但 TI Excel 文件中存在差异。 请告诉我哪一个更好。


    DMODE 引脚1应连接到 GND。

    ->谢谢、我将更新原理图。


    要将电流限制设置为2.1A、请选择 R44和 R56值为42.3k Ω

    -> TI Excel 计算工具具有35.7K 欧姆。 请检查 哪一个是正确的。


    是否需要输入反极性保护? 如果否- D6、则可以移除 D9。

    ->是的、我想为此电路使用输入反极性保护。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    ->关于 OVLO/OVP 计算。
    EVM 用户指南和设计 Excel 计算方法存在差异。 EVM 用户指南考虑了电路板工作的"VIN 工作范围"。 因此、在计算 UVset 时、EVM 用户指南考虑了器件开始工作的上升阈值(V (ENF)= 0.99V)。 但 Excel 表格是针对 UV_cutoff (V (ENF)=0.92V)而设计的、器件会关闭。
    我建议使用 Excel 工作表并修改第23行中 R2的值、以分别在第26行和第27行中获得所需的 UV_final 和 EN_final 值。

    -> TI Excel 计算工具具有35.7K 欧姆。 请检查哪一个是正确的。
    2.1A 是最大持续负载电流的设计输入。 计算得出的电流限制目标值(Ilimit)比第14行中的最大持续负载电流高20%-> 2.52a。 35.7K 欧姆将电流限制设置为2.49A。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Rakesh