This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3306:看门狗以及 TI CPU 和 LDO

Guru**** 2606065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3306, SM320F28335-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653395/tps3306-watchdog-along-with-ti-cpu-and-ldo

器件型号:TPS3306
主题中讨论的其他器件: SM320F28335-EP

尊敬的 TI AE:

 

我对德州仪器(TI)的每个器件(MCU、看门狗 IC 和 LDO)的电压容差有一些疑问。  我们似乎对 TPS3306 Vsense 具有宽容差、这会因意外复位而影响性能。  

监控器 IC:TPS3306

MCU IC: sm320f28335-EP

LDO IC:TPS767D301

LDO 的电源电压输出超过了看门狗的容差。  这最终会影响到我们的器件中具有意外复位的潜在低百分比、这在整个系统中是不可接受的。  我们正在尝试调整电阻器的大小、并调整电流设计的电源电压以获得正确的阈值。

 

您能否通过为我们提供 LDO 输出电压直方图(例如、ATE 批次数据和/或 DOE);以及 TPS3306器件的 Vsense 电压直方图来提供支持?  我们将需要依靠这些数据来确保零误差裕度。

 

 

谢谢、

Saif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saif、

    我们通常不提供 ATE 批次数据、我们只能保证 Vsense 介于数据表电气特性表中列出的最小值和最大值之间。 我知道 TPS3306的电压感测精度约为2%、并且我们提供的器件的精度低于1%。 您能否为我提供有关应用以及如何使用此电压监控器的更多信息、以便我们确保您使用的器件正确? 您可以提供有关此应用程序的业务案例的任何信息也将非常有用。 如果有任何敏感信息、请随时通过 michaeldesando@ti.com 直接向我发送电子邮件

    谢谢!

    -Michael (电压监控器应用工程师)