This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:并联两个 TPS25910

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666292/tps25910-paralleling-two-tps25910

器件型号:TPS25910

你(们)好。

我的客户正在寻找一种电子保险丝解决方案、其中输入电压(最大值)为19V、所需的持续输出电流为10A

我的客户更喜欢采用集成 MOSFET 的解决方案、因此我们的热插拔解决方案不适合这种情况。

我想知道并联两个 TPS25910是否适用于此应用、或者您对此有何想法?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的许耀华:

    您能否分享应用用例并在启动时加载? 什么是终端设备? 您还能评论一下项目时间表、以查看我们的发展蓝图中的器件。
    TPS25910的并行配置应该能够正常工作。 将两个器件的栅极引脚连接在一起、以实现均匀的输出电压斜坡。 如果您在测试过程中遇到任何挑战、请告诉我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我将此讨论移至电子邮件中、因为它将涉及客户的项目信息。

    谢谢!

    此致、

    许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的许耀华:

    谢谢。
    我将通过电子邮件跟进。

    此致、
    Rakesh