This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3813-4:发现输出引脚对 GND 引脚短路

Guru**** 2606065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3813-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653188/ucc3813-4-the-output-pin-being-short-to-gnd-pin-found

器件型号:UCC3813-4

您好、专家、

客户报告来自终端客户现场的 UCC3813-4输出引脚对 GND 引脚短路。

在4000个部件的制造过程中、它们可能会看到19个部件损坏。

您能不能帮助您按照所附的方式对原理图和捕获的波形进行注释。

如果有、请向我们提供建议。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您关注 UCC3813-4。 如果可能、您能否重新连接您共享的波形? 我无法从您的帖子中打开它们。 您也可以通过 ben.lough@ti.com 向我发送电子邮件。 您知道为什么 R155从 MOSFET 栅极连接到 ISENSE 吗? 如果 R155是 MOSFET 栅极的下拉电阻、则可以将 R155从 FET 栅极接地。 获得波形后、我可以提出进一步的建议。

    此致、
    本·洛夫