This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:我收到通知、UCD9222RGZR 和 UCD9222RGZT 现在是 NRND。 TI 建议的替代产品是 UCD9224系列、但其引脚不兼容。 UCD9222WRGZREP 是否是理想的替代产品?

Guru**** 2606105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9224, LM10011, UCD9222, UCD9222-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653551/ucd9222-i-received-notice-that-ucd9222rgzr-and-ucd9222rgzt-are-now-nrnd-the-ti-suggested-replacement-is-the-ucd9224-series-but-it-is-not-pin-compatible-is-the-ucd9222wrgzrep-good-replacement

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件:UCD9224LM10011

 我们收到通知、UCD9222RGZR 和 UCD9222RGZT 现在是 NRND。 TI 建议的替代产品是 UCD9224系列、但其引脚不兼容。 UCD9222WRGZREP 是否是 UCD9222RGZR 或 UCD9222RGZT 的外形尺寸和兼容替代产品?

此致、

吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9222支持 PVID。 UCD9224不支持 PVID。 如果您需要 PVID 支持、建议将 LM10011 (VID 编程器)与分立式 POL 器件替换。

    此致、

    Zhiyuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、您没有回答这个问题。 器件 UCD9222-EP 外形尺寸是否与 UCD9222器件兼容? 我查看了数据表、它们具有相同的尺寸和封装。 我想知道、为什么您不建议将组件 UCD9222-EP 替换为组件。

    此致、

    吕克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 UCD9222-EP 引脚兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果 UCD9222-EP 与 UCD9222外形兼容、为什么不建议将其替换? TI 建议改用与 UCD9222引脚不兼容的 UCD9224。