This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:UCD3138中 IDE 的更多文档吗?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666800/ccs-ucd3138-do-you-have-more-document-for-ide-in-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

在 UCD3138中,我阅读了有关 IDE 的 sinu28,但我不知道我可以在代码中获得什么?

DA 由 EVENT1和事件2设置?

UCD3138中是否有更多 IDE 文档?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能解释一下您到底在寻找什么吗? 您是否在寻找更多特定于 Code Composer Studio 的文档?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,问题是数字电源中的 UCD3138。
    我可能会选择错误的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将把这个主题移至相应的论坛。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你