This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 问题:1. 2节电池的5V 输入、2. 例如 BQ2589X?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653440/bq25703a-bq25703a-question-1-5v-input-for-2s-battery-2-shipping-mode-like-bq2589x

器件型号:BQ25703A

您好、TI 人

新年快乐!

我的客户希望使用 BQ25703A 作为充电器、并提出以下问题

只需确保5V 输入是否 可以降压/升压来为2S 8.8V 电池充电? 我是否需要处理任何项目?

2.客户想要检查运输模式行为是否与其他充电器(BQ2589X)一样、在数据表 中、我只看到有关 运输模式的寄存器设置。

非常感谢您,希望您能有一个美好的一天!

BR

Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25703A 是主机控制从充电器。 主机控制器需要通过设置正确的充电电流(默认值为零)和电压(默认2s 充电电压为8.4V)来启用充电器。 此外、默认输入电流为 3.2A。 客户可能希望更改它。

     2. bq2589x 集成了 BATFET。 它可以 切断  两个方向的充电和放电路径。 但是、bq25703A 使用外部 BATFET、该 FET 具有体二极管、可 将放电电流从 BAT 传递到系统负载。 因此、bq25703A 的运输模式与 bq2589x 不同。 bq25703A 运输模式会在特定时间关闭对 BATFET 的充电。 同时、电池组或主机 关闭其充电器 FET。