This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:使用 BQ76200的设计问题

Guru**** 2606065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653563/bq76200-design-question-for-using-bq76200

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792

您好!

我们的客户希望设计一个13节电池系统(输入电压=54.6V)、目前设计的充电电流为20A、充电电流为100A。

终端客户希望将充电电流增加到最大100A 和最大300A 以进行充电。

问题1:

一个 BQ76200可以正常处理该功能? 或者需要为 CHG/DSG MOS 添加一个或多个 BQ76200?

问题2:

CHGDSG MOS 的总数可以是12组还是更多?

问题3:

此类应用可以共享任何参考设计?

再次感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    问题1.  bq76200不知道电流。  MOSFET 必须能够在稳态和开关期间处理系统电流和功率耗散。  更高的电流还可能意味着由于 LDI/dt 而产生较大的电压瞬变、因此请检查系统的开关速度或瞬态抑制。  不建议并行使用多个 bq76200输出、因为如果传播延迟不同、一个输出可能会驱动高电平、而另一个输出驱动低电平。 可能不需要使用由单独 bq76200控制的单独 FET 组、因为开关时传播延迟的差异会将负载电流发送到较慢的 FET 组。  可能需要进行一些分析、以确定快速开关是否会允许更高的电流。  

    问题2. bq76200可以驱动多个 FET 应用手册 bq76200的 FET 配置... 显示了开关多达12个 FET 的示例。  驱动器的内部电阻是固定的、而外部负载将随并联 FET 栅极电容增加、因此请注意、使用多个 FET 时开关速度会更慢。  请务必在 FET 的安全工作区及其安装的热设计中考虑这一点。 虽然存在其他影响、但如果使用电容较低的 FET、则可以使用更多 FET 实现与电容较高的 FET 相同的开关速度。 应用手册 bq76200中的详细信息超出了简单的应用原理图 、对于系统设计很有帮助、通常需要 FET 栅极的外部电阻来实现稳健性、并会对开关产生影响。

    问题3. 现有的参考设计是 TIDA-00792、虽然 FET 可以处理其规格中的连续电流、但热设计不适用于此类高电流。   我希望通过 bq76200可以实现系统、但我不知道参考示例。