This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:关于 TLC6C5912-Q1电流值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666889/tlc6c5912-q1-about-tlc6c5912-q1-current-value

器件型号:TLC6C5912-Q1

专家您好!

感谢您每天的特殊支持。

我对 TLC6C5912-Q1有两个问题。

1、最大 速率电流是多少?

2、并行输出时、可传递到引脚1的最大电流值是多少?

最棒的,雷加尔

福泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个通道的最大电流为50mA。

    首先、TLC6C5912-Q1输出只是简单的 MOSFET、它只是简单的开/关控制、而不是恒定电流控制、电流平衡将是并行输出的一个问题。

    其次、可以在数据表表中轻松找到 Vcc 电流。