This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:如何计算补偿和反馈电路组件值

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653273/lm5020-how-to-calculate-the-compensation-and-feedback-circuit-component-values

器件型号:LM5020

大家好。

我无法计算补偿电路。 产品数据表第9页中的 R5、C7、C6。 本地 TI FAE 也无法提供有关如何计算这些值的任何输入。 WebBench 似乎不支持此产品。 PSpice 模型在指向变压器的仿真过程中给出了一个错误。

我们非常感谢您的任何帮助。 我们有一个具有各种模型的隔离型反激式拓扑。 共模输入和初级。 次级输出电压因型号5V、12V、18V、24V 而异。 输出功率保持不变。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devesh、

    LM5020与任何反激式控制器一样得到补偿。 如果未隔离应用、则可以使用内部误差放大器。 如果应用需要隔离、则需要光耦合器。 如果是这种情况、请查看此 应用手册。 尽管它使用了不同的控制器、但它也完成了得出正确补偿值所需的所有数学运算。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Garrett Roecker"]

    LM5020 与任何反激式控制器一样得到补偿。 .

    [/报价]

    感谢 Garrett 的帮助。 解决这个问题。 我是否可以要求您对在使用开放式排名的光耦进行设计时必须采取的预防措施有任何建议? 与较昂贵的级别 A 80%至160%相比、哪个级别的 CTR 介于50%至600%之间?

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devesh、

    CTR 将成比例地影响误差放大器传递函数的低频增益(请参阅上一篇文章中的应用手册)。CTR 也是通过光耦合器 LED 运行的偏置电流的函数。 如果偏置电流是众所周知的、那么我认为 CTR 变化不会高达50%至600%。 根据光耦合器的不同、这可能是指定的、也可能不是指定的。

    另一种选择是确保在光耦合器的整个指定范围内仍能实现稳定性。 当增益最高时、最坏的情况将是600%。 可以在此处选择补偿值、以帮助确保稳定性。 选择 Rank a device 将会减少此变化。  

    谢谢、

    Garrett