This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:UCC28722中的 BJT

Guru**** 2553760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666876/ucc28722-bjt-in-ucc28722

器件型号:UCC28722

大家好、

负温度的影响。 使用 UCC28722时 BJT 对开关效应的影响系数?

IC 中是否包含某种东西来抵消这种情况?

此致、

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harmeet、

    根据 BJT 中的峰值电流、ucc28722可动态地将 DRV 的基极电流从19mA 调节到37mA。 在较高温度、较高的 HFE、较高的峰值电流时、驱动器将变为其最大值。

    从保护的角度来看、该器件具有逐周期峰值电流限制、因此可防止电流失控。

    一个设计注意事项是确保在最大功率 st 最高工作温度下调整变压器的尺寸。 这样、您将最大限度地提高满载和最高温度下的工作频率、从而使用 IC 控制的全动态范围。 请务必使用 TI.com 上 ucc28722工具文件夹中的 Excel 设计计算器。

    我还建议查看此应用手册:

    此致

    John