This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5916:运行期间是否可以移除 CLK?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664723/tlc5916-can-clk-be-removed-during-operation

器件型号:TLC5916

大家好、

几个简单的问题:

1)拨入数据并将其锁入输出后,是否可以在不中断输出的情况下删除 CLK 信号?

2)如果是、是否最好设置 CLK HI 或 LO 或无关紧要?

3)通过使用特殊模式来降低控制电压,是否可以将输出可靠地调暗到5mA 最小电流的1/12? 还是5mA 仍然是最小可靠电流?

提前感谢、

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    回答问题是否需要更多信息?
    还是太微不足道? 我无法从数据表中回答这些问题。

    此致、

    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tobias、

    如果您将来不更改输出、则无需输入 CLK、输出将保持不变。

    在 CLK 信号的最后一个上升沿之后、高电平或低电平均正常。

    最小输出电流 仍应为3mA:

    谢谢。

    此致、

    Kenneth