This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061EVM-198:当 Vout 从15V 更改为24V 时、电流输出是多少?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD86330Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665541/tps43061evm-198-what-is-the-current-output-when-vout-is-changed-from-15v-to-24v

器件型号:TPS43061EVM-198
主题中讨论的其他器件:CSD86330Q3D

该器件的数据表显示了 Vout 设置为15V 时的电流输出。 我想知道当 Vout 从15V 更改为24V 时、电流输出是多少? 该器件数据表中的表2仅显示了基于15V 输出的电流输出。 我正在寻找24V 输出电压的电流数据、其格式与表2类似。 感谢您的任何帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、只需更改 FB 电阻分压器、您就不能直接使用 EVM 进行24V 输出。 您必须更换额定电压为25V 的板载 MOSFET 和输出电容器、与24V 输出电压几乎没有任何裕量。 在进行这些更改后、如果您不想再进行更改但保留 EVM 板的其余部分、则可以通过快速估算来预期最大负载接近1.25A:假设功率级别可以与原始 EVM 保持相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Youhao Xi!! 您的建议非常有帮助。

    我有一个后续问题、您或阅读此内容的任何人都可以回答。 我搜索了 CSD86330Q3D MOSFET 的替代产品、找不到任何高于30V 额定值的产品。 30V 电压是否足够保护? 我的项目需要1.5个安全系数、但如果我能够证明30V 额定值足够、它可能会起作用。

    此外、如果有人知道直流/直流转换器的设计范围为5至7V IN、24V OUT、至少1.25A 输出、并且电路板上没有电解电容器、我将永远感激您能与我分享器件型号。 我已经搜索过许多供应商网站、认为现在可能存在这种情况。 谢谢。