This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能量收集模块的设计帮助

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653479/help-for-designing-an-energy-harvesting-module

您好!

我的要求:希望从压力/热量中收集能量。

输入我得到的值:0V 至6V (随机、非连续)

所需输出:我想设计一个电路、使该输入能够存储能量并提供5V 电压为任何器件充电。

请帮我了解我可以使用哪些组件或应该如何操作

谢谢