This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180EVM-573:PFC 升压转换器中的 MOSFET 熔断

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653466/ucc28180evm-573-mosfet-blows-in-pfc-boost-converter

器件型号:UCC28180EVM-573

我正在尝试使用 TI 控制器 UCC28180D 实现具有 PFC 升压转换器的整流器。 由于此 IC 仅在闭环和 CCM 下工作、因此我放置了一些电阻为67欧姆的灯泡负载。 为了提供初始保护、我使用了另一个灯泡代替串联交流电源的保险丝。 电路工作但不是很平滑、有时 PWM 脉冲可用、有时不可用。 这可能是因为由于电源侧串联灯泡的压降较大、无法建立5V 反馈。 当我排除输入侧的串联灯泡并将 MOSFET 上的电源(230V AC)与控制器 IC 放在一起时。 这可能是由于浪涌电流或较小的升压电感器值造成的、但我使用的是5欧姆的 NTC 电阻器、并且电感器尺寸比计算值大得多。 我真的无法理解 MOSFET 为何在开启时就会关闭。 有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28180EVM-573 设计用于 360W 390V 输出。
    因此、如果连接67欧姆负载、EVM 将无法提供所需的电源。

    灯泡也具有额定电压和额定功率。 您需要确保您的负载满足 UCC28180EVM-573用户指南中指定的要求

    此致

    John