This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:OCL 限制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653365/tps562208-ocl-limits

器件型号:TPS562208

您好!

数据表中 TPS562208的 OCL 范围在1.05V 输出电压下列为2.4A 至4A。

Vout = 3.3V 时、OCL 是否有任何变化? 为此、是否有任何数据描述了 OCL 随 Vout 的变化?

谢谢、

Rohit Joshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考 Vout=1.05V 的 OCL 数据。 与 Vout 没有关系。