This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:"Battery Low%"""Batter_Low%"

Guru**** 2604845 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653317/bq78350-r1-battery-low-and-battery_low

器件型号:BQ78350-R1

 bq78350-R1技术参考手册中存在冲突的信息 请参阅所附的图像。 "电池电量低%"和"电池电量低%"之间的差异不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Diane:
    图像未显示、但我希望您可以查看技术参考手册的9.1.5。 该部分可能需要一些清理。 在本段中、Battery Low%是公式中的一个变量、应用作数据闪存参数 Battery_Low%、表示为数字并除以2.56。 7%将表示为数字0.07进行计算。
    9.1.6中使用公式描述了算法行为、作者对其进行了相反的表达、Battery Low%是公式中使用的变量、是 Battery Low%参数。 使用本地上下文。
    另请注意、存储在数据闪存中的电池电量低%参数值以0.01%为单位、因此输入7%为700