This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:PG 引脚的直流电气规格

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666719/tps22953-dc-electrical-specification-for-pg-pin

器件型号:TPS22953

尊敬的社区:

TPS22953的数据表似乎缺少 PG 引脚的一些直流电气规格。

1) 1)当 PG 引脚驱动低电平并灌入400uA 电流时(VIN 和 VBIAS 介于2.5和5.5V 之间)、PG 引脚上的最大输出电压是多少?

2) 2)当 PG 引脚处于高阻抗状态且引脚电压从外部上拉至 VOUT (VOUT、VBIAS 和 VIN 介于3.4V 和5.5V 之间)时、流入 PG 引脚的最大泄漏电流是多少?

感谢你的帮助。

此致、

Gavin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    让我帮助您回答以下问题:

    1) 1)如果您查看数据表的典型开关特性部分中的示波器截图、您会发现 PG 信号非常接近0V。 您有希望保持低于的特定电压吗? 这不是我们测量的特定参数、因为它将取决于上拉电压和电阻值。

    2) 2)在 VIN = VBIAS = 5.7V 时、我们在整个温度范围内测试了30个单元、以查看流入 PG 引脚的泄漏电流是多少。 我们记录的最大电流为26.3nA。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您的回复。

    1) 1)我使用 PG 来驱动最大电压为0.4V 的输入。 因此、当灌电流为400uA 时、我要求 PG 电压舒适地低于0.4V。 情况会是这样吗?

    2) 2)泄漏对我来说不会是问题、感谢您的澄清。

    此致、
    Gavin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    进行一些额外的调查、我们似乎 PG 引脚上进行了一些测量来测量 VOL。 我们在温度和电压范围内测试了30个单元、同时将1mA 电流灌入 PG 引脚。 我们发现、在器件的温度范围内 、电压从未超过20mV。 对于0.4V,这应该有足够的裕度:)。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    好极了。 非常感谢您的快速响应。

    此致、

    Gavin。