This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691EVM-752:TPS92691应用问题

Guru**** 2767485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653310/tps92691evm-752-tps92691-application-question

器件型号:TPS92691EVM-752

大家好、


我们通过 TP8将240Hz PWM 简单地转化为 TPS92691EVM、并在板上产生音频噪声。

您能否帮助我们建议如何解决 TPS92691EVM 上的此音频噪声? 谢谢。

设置如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duke、您好!

    首先、我要说、我无法确定您已连接的设备的100%、但看起来您已连接某种 DMM。 当然、这是可以的、但寄生效应会产生影响。 因此、我首先要做的是像在终端应用中那样连接它、连接时使用一个近源(或更多输入电容以考虑引线长度)而不使用 DMM、并查看可闻噪声是什么样的。

    如果仍有可闻噪声、您应搜索 E2E。 与此相关的螺纹有很多、这几乎总是由陶瓷电容器和/或电感器引起的。 通过一些实验、可以消除该问题。 但首先尝试消除寄生效应以确保无误。

    此致、

    克林特