This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340可通过 SEPIC 实现多轨输出?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666223/tps55340-tps55340-to-achieve-multiple-rail-outputs-with-sepic

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM3478

大家好、

我的客户有兴趣使用 TPS55340通过 SEPIC 拓扑实现多路输出(双轨)。 我们是否有适用于多输出 SEPIC 转换器的参考设计、设计指南、推荐电路或应用手册、尤其是适用于 TPS55340的参考设计、设计指南或应用手册?   

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们只有用于单路输出的 Sepic EVM。 请您分享 Vin、Vo1、Vo2……IO1、IO2… 以便我们可以首先进行研究?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    这适用于汽车应用、输入是汽车铅酸电池。

    输入电压范围:+9V 至+36V
    输出电压:+12V @ 2A x 两个电源轨。

    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Sepic 转换器、内部 FET 上的电压、SW 引脚、等于输入电压和输出电压之和。 36V 输入+12Vo=48V>38V、因此不适合在此应用中使用 TPS55340。 建议在反激式拓扑中使用升压控制器。 这将使设计更灵活。

    建议他们使用 LM3478/81/88–Q1。 这些 IC 上有一些参考设计。 或者、您也可以打开一个新帖子以寻求帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您的回复、最大输入电压约为+18V。 出于安全考虑、它们只需要至少+36V 额定电压的器件。

    我的客户感兴趣的是、是否可以将 SEPIC 转换器用于多个输出轨?

    谢谢。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个12V 输出是否共享同一接地? 还是应该将它们隔离开来?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果最大输出电压为12V、输入电压为18V、则可以在多输出条件下使用 TPS55340。 您能否与我们分享详细的应用信息? 比如端点等项、音量? 我的电子邮件地址 helen-chen@ti.com