This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高效5V 至3.3V 稳压器(0.01mA-50mA)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653325/high-efficiency-5v-to-3-3v-regulator-0-01ma-50ma

主题中讨论的其他器件:TPS62740

您好!

我正在寻找将5V 转换为3.3V 的最高效设计、其电流范围为0.01mA 至50mA。

该板是一个 ATmega368P-Pu、具有一些 Arduino 模块(SparkFun lis3Ddh 加速计和一个微型插槽、两者均在 SPI 中与 MCU 通信)

目标是从转换为3.3的5V 移动电源为系统供电(因为许多模块仅使用3.3V 电源)。 电流消耗从0.01mA (休眠)变为50mA (Lora 无线电转换)。

第一个制约因素是自主、功率 效率也是如此。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用 WebBench Designer 来确定最佳设计,但我不知道如何指定电流消耗范围:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gus、

    TPS62740应该是最好的。