This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如果可能、在 PCB 放置后通过 EV2300与器件通信

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653261/bq34z100-g1-if-it-possible-to-communicate-the-device-via-ev2300-after-pcb-placement

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400

大家好、

我只是想知道在客户通过 EV2300将其放置在 PCB 上并使用 Battery Management Studio (如 EVM)后是否可以与器件通信?

提前感谢

BR、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    EV2300应该可以与 PCB 上的器件进行通信。

    请注意:EV2300具有上拉电阻器。 如果由于上拉电阻器而出现困难、请移除额外的上拉电阻器或使用不包含上拉电阻器的 EV2400。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,如果需要进一步的帮助,我会告诉您。

    最棒的
    Shai