This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:频率不可设置或更改

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653301/webench-tools-lm3481-frequency-is-not-settable-or-changeable

器件型号:LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我的 SEPIC 设计使用网络工作台、这很好、但频率不可设置或更改。

如果我使用高级选项、它只允许+-5%。  不是一个可阻挡的问题。  但它会"崩溃"、不适用于高级频率选项。

此外、当我更改 BOM 电感器和电感值时、我预计频率会相应地发生变化、但它仍然固定在507khz。

该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vern、

    感谢您向我们提出您的问题。

    我可以通过选中用户首选频率框来调整频率。 没有任何内容损毁。 请确保您的互联网浏览器是最新的。

    开关频率被视为设计参数。 由于开关频率被视为固定参数、因此当电感值发生变化时、开关频率不会改变。

    谢谢、

    Garrett