This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有超低外形的通用输入、隔离式交流/直流转换器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653232/universal-input-isolated-ac-dc-converter-with-ultra-low-form-factor

主题中讨论的其他器件:UCC28880UCC28910

您好!
我正在寻找 输出电压为24V 或12V 或5V (任何单路输出)且外形小巧的通用输入(90-264 VAC)隔离式交流/直流电源。 总输出功率为2W 或更低。

请提供可支持此功能的隔离式拓扑和设计参考。 外形非常重要、成本计算也是次要的。

我们尝试了反激式拓扑。 但是、变压器的尺寸大于预期。 考虑到通用输入、Flybuck 拓扑是否有任何设计参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马纳斯

    新年快乐! 在此感谢您关注 TI。

    一般来说、如果必须进行隔离、反激实际上是您的最佳解决方案。 我建议查看 ti.com/powerlab 以查看不同的参考设计。 例如、我发现这些设计使用我们高度集成的 UCC28880和 UCC28910等芯片作为非常小的解决方案:

    www.ti.com/.../PMP30313

    www.ti.com/.../PMP8590

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。

    大多数 Flybuck 转换器只是通用恒定导通时间降压控制器、不具有适合离线应用的功能(例如优化的栅极驱动器、目标开关频率<150kHz、以及 EMI 抖动)、因此您可以在直流输入应用中看到更多的特性。

    此致、
    John