This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:我们能否使用引脚配置命令来设置逻辑控制 GPO

Guru**** 2554180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666406/ucd90160-can-we-use-the-pin-configuration-command-to-set-the-logic-controlled-gpo

器件型号:UCD90160
您好!
能否使用引脚配置命令切换逻辑控制的 GPO?  或者、引脚配置命令是否仅适用于命令控制的 GPO?
我将控制器件下游的复位信号、并已映射逻辑控制 GPO、以便在加电时进行逻辑控制。  我正在对几个电源轨执行与操作、以便在一切正常时将复位信号驱动为高电平。  如果稍后我想通过 PMBus 切换此复位信号、如何执行此操作?  即使这个复位信号被映射到一个 LGPO、我也能使用引脚配置命令吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不建议使用 PIN 配置命令来控制 LGPO、因为这可能会破坏 LGPO 的功能。
    您可以在电源轨上手动创建 UV 故障以生成复位信号。 或者、如果您有备用 GPI、则可以通过切换 GPI 信号来控制复位。

    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 Fah (GPIO_select)和 FBH (GPIO_CONFIG)时有任何问题?  该引脚再次映射为 LGPO。

    以下示例适用于 GPIO5。  我执行了以下命令并实现了脉冲。  100%成功率。

    FA 00

    FB 03

    FA 00

    FB 07

    使用这些命令比使用引脚配置命令要安全得多吗?

    -Lester

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一对 FA 和 FB 用于执行机罩下的引脚配置命令。 如前所述,它可用于 LGPO。  但我们不建议这样做、因为 LGPO 无法识别引脚配置命令的更改。

    此致

    Yihe